リチウムイオンセルの内部抵抗はその性能に影響を及ぼします。 セルのパワー密度、損失、効率、健康状態(SoH)は、その内部抵抗に依存します。 セルの内部抵抗(インピーダンス)は複雑で、充電状態、温度、サイズ、化学的組成、構造、使用年数によって変化します。 電気化学インピーダンス分光法(EIS)は最も完全な特性評価を行えるので、研究者は多くの場合、他の手法ではなく電気化学インピーダンス分光法(EIS)を使用して、セルの内部インピーダンスを測定します。
EIS測定では、ポテンショスタット/ガルバノスタット測定装置を使用して、小信号のAC電流またはAC電圧を、通常mHz~kHzにわたる広範なテスト周波数で印加します。 さらに、そこで生じた電圧または電流応答を測定し、デジタル信号処理を使用して、そのテスト周波数での複素インピーダンス値を決定します。 これにより、研究者はその特性を理解して、特性をバッテリー内の物理的な現象に関連付けることができます。 そして、研究者にとってわかりやすい抵抗モデルを構築することができます。 その結果を用いて、研究者はパッシブコンポーネントの直列/並列を組み合わせてモデルを構築することができます。
This is a modal window.
EVバッテリーのセルテストのリソース
最適なソリューションをお探しですか。
何をお探しですか?