テクニカルサポート

PathWave System Design (SystemVue)

  • リソース
  • ドライバー、ファームウェアおよびソフトウェア
  • トレーニングとイベント
  • ナレッジセンター

リソース

表示されている結果 : 1 ~ 25 / 196
並び替え :
日付
日付 タイトル
Filter Results
リセット
コンテンツのタイプ
ホワイトペーパー
フェーズドアレイアンテナの開発は新しい時代に入りつつあり、開発の速さが成功のために重要な要因となります。 エレクトロニック・システム・レベル手法を採用することで、フェーズドアレイ設計者が得られる4つの利点を説明します。
2019-08-22
ホワイトペーパー
無線機デザイナーは高周波に移行することで、輻輳や帯域幅の課題を解決しようとしています。さらにシステムシミュレーションを取り入れてデザイン時間を短縮しながら、デバイスが5G NR規格に適合することを確認しています。
2018-09-12
ホワイトペーパー
3GPP (3rd Generation Partnership Project)は2017年12月に最初の5G仕様を発表しました。これにはLTEコアと無線ネットワークを使用するノンスタンドアロン(non-standalone:NSA)モードが含まれる一方で、NRスタンドアロンを本格的に展開する準備も行われています。NSAモードの主要シナリオは広く検討されているLTE-NRデュアルコネクティビティ (DC)です。このデュアルコネクティビティでは、LTE接続だけでなく、モバイルデバイスとNR基地局の間でユーザーデータがやり取りされます。
2018-06-06
アプリケーションノート
このアプリケーションノートでは、802.11p規格の詳細と、802.11pデバイスのデザイン、テスト、解析方法について説明します。
2016-10-31
ホワイトペーパー
This paper presents a method for modeling and evaluating a new Narrowband Internet of Things (NB-IoT) system in a combined multi-domain simulation environment.
2016-08-12
技術概要
SystemVue is an EDA environment for electronic system-level (ESL) design that allows system architects and algorithm developers to innovate the physical layer (PHY) of communications systems.
2016-08-05
データシート
SystemVue W1905 Radar Model Library Application Note
2016-08-03
データシート
The W1918 LTE-Advanced Baseband Verification Library saves time, reduces engineering effort and accelerates the maturity of baseband PHY designs.
2016-07-28
データシート
This datasheet provides an overview of the W1714 SystemVue AMI Modeling Kit, which consists of SerDes libraries for SystemVue plus automatic IBIS AMI model generation.
2016-07-26
アプリケーションノート
自動車レーダー設計者は、Systemvue の 3D シミュレーション フレームワーク、レーダー リファレンス デザイン、MATLAB および T&M 機器モデル FMCW レーダー システム シナリオへのリンクを活用できます。
2016-07-07
ブローシャー
System-level design support for phased array subsystems, enabling beamforming techniques to be applied to 5G, Radar, and Satellite systems.
2016-05-18
アプリケーションノート
App note describing top-down FPGA design flow using SystemVue for rapid prototyping of physical layer communications signal processing
2016-04-20
アプリケーションノート
このアプリケーションノートでは、SystemVue を使用してレーダーおよび最新の電子戦 (EW) システムをテストするための多次元信号を生成する方法について説明します。
2015-10-16
ブローシャー
SystemVue ESL design software is a multi-domain modeling implementation and verification cockpit for electronic system-level (ESL) design.
2015-09-07
構成ガイド
This guide provides an overview of keysight EEsof EDA licensing options which can help a user choose the appropriate product and license configuration that best suits their needs.
2015-08-31
データシート
The W1719 brings fast nonlinear X-parameters (ADS) and Fast Circuit Envelope models (GoldenGate) into the dataflow environment, for system-level verification.
2015-05-19
アプリケーションノート
This “DOCSIS 3.1 Test Solution
2014-10-23
アプリケーションノート
This application note introduces changes in Release 10 of the 3GPP specification for LTE-Advanced, a new generation of the LTE standard that promises dramatic improvements in throughput.
2014-10-16
アプリケーションノート
Covers appropriate method of designing and testing phased-array radar systems; one that streamlines the R&D lifecycle so that faster, cheaper, better phased-array radar systems can be achieved
2014-10-10
アプリケーションノート
このアプリケーション・ ノートでは、OFDMテクノロジーについて概説するとともに、Keysight SystemVueソ フトウェアを使用したフレキシブルOFDM/OFDMA信号の作成方法を説明します。
2014-10-07
ホワイトペーパー
This paper presents a new simulation workflow for jitter separation analysis.
2014-08-03
アプリケーションノート
このアプリケーションノートでは、レーダーシステムの設計およびジャマー/干渉解析用のKeysight SystemVueソフトウェアの機能について紹介します。
2014-07-31
アプリケーションノート
This app note helps MIMO architects and system verifiers predict the effects of propagation and physical imperfections of 8x8 MIMO antennas on 4G system performance, before hardware prototypes are av.
2014-07-31
デモ
A collection of Keysight Cellular video demonstrations and tutorials.
2021-01-21
表示されている結果 : 1 ~ 25 / 196

ドライバー、ファームウェアおよびソフトウェア

トレーニングとイベント

ナレッジセンター

日本