自動フィクスチャ除去(AFR)ソフトウェアは、同軸コネクタのテストに用いられるフィクスチャの影響を除去するために使用されます。これは、デバイスで正確な測定を行うために必要です。

ハイライト

  • 非同軸デバイスの測定からフィクスチャの影響を除去する最も簡単な方法
  • 2xスルー測定または1ポート測定からフィクスチャのSパラメータを抽出
  • フィクスチャの特性を評価し、測定からその影響を除去するための詳細な手順をガイドするウィザード
  • ディエンベディングファイルをさまざまなフォーマットで保存して後で使用することが可能
  • すべてのUSBベクトル・ネットワーク・アナライザで使用可能

デバイスの多くは、同軸コネクタを備えておらず、同軸環境で測定するためのフィクスチャが使用されています。 被試験デバイスの良好な測定結果を得るには、フィクスチャの影響を正確に除去することが必要です。 このソフトウェアは、フィクスチャの特性を評価して測定結果からその影響を除去するためのガイドを行う高度なアプリケーションウィザードを追加します。

S97007B ソフトウェアは、Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザと互換性があります。

キーサイト ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアの詳細

ご要望、ご質問はございませんか。