何をお探しですか?
お使いのネットワーク・パケット・ブローカーは、プレッシャーに対処することができますか。
フロスト&サリバン 2017年グローバル・ネットワーク・パケット・ブローカー市場リーダーシップ賞
ネットワークパケットブローカーのリーダーとしての評価
ネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)ソリューションは、セキュリティ、ネットワークモニタリング、性能における卓越性に継続的に注力することで、フロスト・アンド・サリバン社の2017年グローバル・マーケット・リーダーシップ賞を獲得しました。
フロスト・アンド・サリバン社の賞は、優れた価値を顧客に提示ならびに提供するとともに、差別化された競争力のある地位を確立し、強力なブランドを構築した当社のリーダーシップを評価したものです。
弊社のNPBは、高い性能と優れたネットワークの可視性を提供し、データ収集の損失がないことから、エンドツーエンドのモニタリング市場において、サービスプロバイダーや企業にとってのワンストップソリューションとみなされるほどのブランド認知度を獲得しています。
性能のための設計
ネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)は、パケットの結合やフィルタリングなどの処理に特化して設計されていると思いますが、これは数十年前に既製のハードウェアやCPUをベースに設計されたものです。 急激に増加するデータを処理し、集中的なデータ処理の実行となると、NPB がそのプレッシャーに耐えられるかどうかの答えは、おそらくそうではないとなるでしょう。
古いアーキテクチャーは、このことを念頭に置いてしっかりと設計されていない限り、ついていくことができません。 たった一社のBPBプロバイダーしかついていくことはできません。 キーサイトだけです。
ハードウェアアクセラレータの違い
キーサイトのNPBファミリーも同様に10年以上の歴史がありますが、パケット処理に構築された高性能ハードウェアをベースに設計されています。
フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ/FPGAを使用することで、専用のハードウェア・アクセラレータ・チップを提供し、今日の規模でもパケット損失を全く発生させずにラインレートでパケットを処理します。
キーサイトのNPBがプレッシャーにどれほど対処できるかの詳細