您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
软件测试
利用人工智能(AI)自动化功能,更快设计自动化软件测试并安排测试
自动执行整个测试流程
使用人工智能AI自动化测试功能进行自动化软件测试,可以加快软件发布速度,提高测试准确性,并测试在大规模流量下能否实现响应迅捷的用户体验。
查看AI自动化软件测试产品
解锁 AI:实现测试自动化软件测试的关键
自动化的持续测试让测试和开发团队能够在开发过程中尽早提供反馈和发现错误,但它需要高水平的人工维护才能保持正常运行。
使用 AI。 AI 通过查看海量数据来确定经过优化的测试例,可以简化测试脚本创建过程,实现高质量持续测试,同时维护强度也大为降低。 DevOps 和测试团队无需再纠结是推迟软件发布,还是执行各种必要测试,以确保软件没有缺陷。 了解人工智能何以能在今天彻底改变自动化测试。
自动化软件测试能为您做些什么?
更快发布高质量软件
考虑到数字化转型的需要,软件开发团队必须缩短开发周期,更快地发布产品,但这样做的代价通常是缺少充分的软件测试和质量保证(QA)。
有了 Eggplant Test,您可以:- 使用人工智能来分析和识别每个版本所需的测试例,从而简化测试流程
- 运用数字孪生方法像真正的用户一样浏览被测系统,无需访问源代码
- 利用单一测试工具对企业、医疗保健中心、汽车和零售点进行大规模测试
- 实现跨平台、设备、操作系统或用户界面层的端到端测试覆盖
在不影响质量的情况下,更快速地发布软件。
Video Player is loading.This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.对网站与应用进行性能和负载测试
无论是何种行业,其网络或应用性能都会直接影响用户和客户满意度。 在医疗保健、航空航天和国防等行业,如果在流量高峰时出现性能问题,很可能会造成严重后果。
有了 Eggplant Performance,您可以:
- 对各种应用、设备、浏览器或操作系统进行负载测试,帮助团队预测难以预测的情况
- 通过自动执行测试脚本和实时监测,确保网站能够在软件更新或网络流量变化期间进行自适应和扩展
- 针对各种场景进行性能和负载测试,胸有成竹地应对激增流量
Video Player is loading.This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
保护您的创新投资
Frequently asked questions - Software Testing
需要帮助或遇到了问题?