哪种 ATE 或台式可编程直流电源适合您?

无论是在工作台上还是在系统中,是德科技可变直流电源都为您的应用做好了准备――无论是电压、电流、功能还是性能,都能为您提供合适的选择。

这个视频介绍了您在选型过程中应当考虑的关键特性,从而选择出最合适的可变直流电源。 在选择直流电源时,您需要考虑的关键指标包括可用功率、噪声要求、编程准确度和可用软件等。

如何选择适合您应用的直流电源

可编程直流电源相关使用案例

使用适合的工具扩展您的测试能力

技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

The Power Handbook

电源手册

本手册可作为电源相关主题信息的综合服务站,涵盖了是德科技大量热门应用指南中的信息。 您可以深入了解电力和直流电源的基本原理,包括不同类型电源的定义。 您还可以了解电源和电子负载的关键特性。

本手册的部分章节介绍了如何测试电池性能、电源转换器(DC-DC 和 AC-DC)和太阳能电池阵列。 此外,还有一个章节介绍如何使用软件来控制电源、进行自动化测试和分析数据。

提升您的电源使用技巧

当今的设计对您开发的直流电源系统提出了更高的要求,这些要求往往会导致设计问题。

在这本电子书中,我们的专家将引领您更深入地了解直流电源问题,并提供四种方法来培养您的直流电源技能,让您有能力应对各种设计挑战。

提升您的电源使用技巧
通过 10 个技巧改善直流电源测试

通过 10 个技巧改善可编程直流电源测试和分析

电源是保证测试系统正常工作不可缺少的一部分。 如果能够为被测器件(DUT)提供纯净、准确的电力,您就能减少不确定度,每次测量都能获得正确的结果。 我们的实用技巧可帮助您更充分地利用可编程电源。 如果您需要购买新电源,这些技巧也可以帮助您选择合适的电源。 请记住,功率越大、功能越多并不意味着电源就一定越好, 如何使用电源才是关键。

可编程直流电源特色资源

通过是德科技云课堂,了解更多直流电源知识

可编程直流电源系列

台式电源基础

  • 了解电源背后的技术
  • 了解使用电源的最佳实践,以及如何让电源发挥更大作用
直流电源基础

电源和电子负载基础

  • 了解电源和电子负载的工作原理
  • 深入洞察如何充分发挥这两种仪器的功效
交流电和直流电

直流电和交流电基础

  • 了解交流电和直流电的基础知识
  • 深入洞察电力传输和转换

直流电源常见问题解答

需要帮助或遇到问题?

中国