特点

对 LTE 和 5G NR 设备执行全面的射频功能测试

这个旗舰版射频自动化测试软件提供了一个强大的测试环境,可以根据 3GPP TS 36.521 和 TS 38.521 规范并使用预定义的发射机和接收机测量测试例针对 LTE 和 5G NR 设备创建测试活动。 用于 C-V2X 的测试例也适用于 3GPP 和 Omniair 规范。

您可以使用这个测试软件创建和执行全自动射频测试场景,对设备执行全面的射频功能测试,或是在维修时进行快速合格/不合格验证,还可以进行射频设计回归和验证以及预兼容性测试。

测试活动创建

这个射频自动化测试软件的用户界面非常容易使用,可以显著简化测试活动的创建。 轻松选择和配置一个或多种网络模式,如 LTE、NSA FR1、NSA FR 2 和 SA FR1,然后使用预定义的发射机和接收机测试例填充每种模式。 每个测试例默认遵守 3GPP 规范的限制,但测试活动的用例可以定制。

S8701A Protocol R&D Toolset - Log Viewer

测试活动执行和结果

用户可以在直观的控制面板视图中清晰地查看测试活动的进展。 饼形图快速显示了合格、不合格和尚未执行的测试例数量。 每个测试例在执行时会显示详细信息。

测试活动的结果自动存储在文件中。 可以生成不同标准格式的总结报告:.csv、.xls 和 .pdf。

自动化分析并提供见解

RFA 分析软件进一步完善了射频自动化工具套件。 它可以自动处理 RFA 测试结果日志,为用户提供了一种高效而直观的数据分析方法。 控制面板和报告可提供分析结果和切实可行的见解,用户可根据这些结果发现被测器件的真正问题,优化测试系统,并进一步制定重要的业务决策。

RF Automation Test Software with Scatter Plot Distribution and Bell Curve Distribution example

射频自动化测试软件主要技术指标

这个射频自动化测试软件使用 C8700200A 测试应用程序框架来控制 UXM 5G 网络仿真器基于以下规范执行全自动射频发射机和接收机测试例。

  • 4G LTE(E-UTRA):3GPP TS 36.521-1
  • 5G NR:3GPP TS 38.521-1、38.521-2 和 38.521-3
  • WLAN
  • RedCap
  • NB-NTN
  • C-V2X:3GPP TS 36.521-1 和 Omniair

S8702A 射频自动化工具套件

射频自动化工具套件可按照 3GPP 定义的测试规范,自动执行 5G、LTE 和 C-V2X 射频发射机和接收机测试,并且在执行速度方面进行了优化。

需要帮助或遇到问题?

中国