您希望搜索哪方面的内容?
锐化 ADAS 雷达视野
锐化 ADAS 雷达视野
它有何重要意义
自动驾驶算法必须经过几百万个复杂驾驶场景的强化训练才能做出安全决策。 算法训练越全面,就意味着上路行驶的安全性越有保障。 听听是德科技专家解释为什么雷达场景仿真器对汽车制造商和驾乘人员都非常重要。
This is a modal window.
了解雷达场景仿真器如何帮助您实现 ADAS/AV 功能
我们诚邀您参加全新是德科技雷达场景仿真器解决方案线上发布会。 这款开创型解决方案让您能够仿真距离最近仅 1.5 米、数量最多 512 个的雷达目标,从而在实验室中测试与现实世界一样复杂的驾驶场景。
是德科技新推出的雷达场景仿真器解决方案具备非常先进的性能。 对于强调安全第一的自动驾驶技术开发人员而言,这是一次革命性的进步。
观看是德科技解决方案线上发布会,了解雷达场景仿真器如何帮助您开发强大的雷达传感器和算法,实现 ADAS/AV 功能,并向着全自动驾驶的最终目标坚定迈进。
合力突破汽车测试边界
“我们与是德科技的合作可以用三个词来概括――创新、灵活、协作。 我们合作开发出了一款非常出色的、具有目标识别能力的解决方案,其中引进了大量创新技术,可以解决 ADAS 和自动驾驶系统中的新问题。”
THOMAS GUÉRINEAU,自动驾驶和 ADAS 验证,雷诺汽车集团
Keysight的雷达场景仿真器获得了著名的行业奖项
Tech.AD Awards Europe
WINNER
Best Project in Testing, Validation & Safety 2022
Tech.AD Awards USA
WINNER
Testing, Validation & Safety 2022
The Elektra Awards
WINNER
Test Product of the Year 2022
American Business Awards
SILVER STEVIE WINNER
Achievement in Product Innovation 2022
Automotive Testing Technology Awards
WINNER
Hardware Innovation of the Year 2022
The Electronics Industry Awards
HIGHLY COMMENDED
Automotive Product of the Year 2022
AutoSens Awards
SILVER WINNER
Best Validation/Simulation Tool 2022
“我们非常荣幸能够摘得这几项享有盛誉的行业奖项。 在实验室中进行全场景仿真对于开发强大的雷达传感器和算法至关重要,部署先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)功能离不开这样的传感器和算法。”
是德科技副总裁兼汽车与能源解决方案事业部总经理 Thomas Goetzl
雷达场景仿真器幕后的开发人员
开发是德科技雷达场景仿真器的工程师们分享他们创造工程魔法的故事。
聆听汽车测试专家分享他们将雷达场景仿真器变成现实的亲身体验
创新技术将雷达场景仿真器变成现实。 听听是德科技实验室的汽车测试专家和我们的合作伙伴 IPG 汽车公司介绍他们如何实现这些技术突破,技术的工作原理是什么,以及如何从支持 20 到 40 多个雷达目标迅速升级到支持 512 个雷达目标。
这个演示将有助于您了解雷达场景仿真器如何通过以下功能实现全场景仿真,从而锐化 ADAS 雷达视野。这些功能包括:
- 使用宽达 +/-70° 的视场(FOV)进行测试,同时观察近处和远处目标。
- 应用灵活的测试场景,其中环境条件、交通密度、速度、距离和目标总数均可改变。
- 加速 ADAS / AV 算法训练,使用复杂的可重复场景尽早进行测试。
听一听 IPG 介绍他们的仿真技术如何与是德科技的雷达场景仿真器相互协作,利用创新的方法来训练 ADAS 和 AV 算法。
- 使用宽达 +/-70° 的视场(FOV)进行测试,同时观察近处和远处目标。
通过这个演示,您将看到我们的雷达场景仿真技术何以成为是德科技自动驾驶仿真平台的核心。 详细了解:
- 是德科技创新的小型化雷达目标仿真器可将测试模式从目标探测转变为交通场景仿真。
- 雷达场景仿真器、无线非视距传感器和时间同步软件如何在实验室中协同开展测试。
- 硬件在环(HIL)系统如何仿真所有相关车载 ADAS 传感器的同步连接。
了解关于雷达场景仿真和 AV 测试的更多信息
是德科技相关解决方案
需要帮助或遇到问题?