A
AC Coupling
AC coupling transmits AC signals between circuits while blocking DC, and is pivotal in oscilloscopes for isolating and analyzing AC components in electronics.
Acquisition Mode 采集模式
指定您的示波器当前是使用“自动”还是“正常”模式。在“自动”模式下,示波器会自动切换到正确的模式。 “正常”模式允许您自己切换到所有不同的模式,这使您能够在测量过程中发挥更积极的作用。
Active Probes 有源探头
指定示波器的探头是有源的还是无源的。有源探头需要外部电源,但它们对于测量极高频率的信号和极低的电压非常敏感。无源探头不需要自己的电源,因此您可以根据需要执行的测量类型快速打开或关闭它们,但它们不那么敏感,并且需要放大器来提升低频。
Aliasing
Aliasing is the distortion that occurs when a signal is undersampled, resulting in false frequencies. Prevent it by sampling at least twice the highest signal frequency and using anti-aliasing filters.
Alternate Mode 交替模式
指定您的示波器当前是处于“交替触发”模式还是“常规”模式。在常规模式下,屏幕上出现的任何触发器都会在必要时停留在那里。但是,如果您想测量触发事件之间的特定时间,此模式将允许您执行此操作。它使查找信号的最大值或最小值变得容易。
Analog Channels 模拟频道
指定您的示波器当前是使用模拟通道还是数字通道来显示测量值。模拟通道使您可以访问具有较低输入阻抗的信号链的最后一部分,这对于测量信号损失不是大问题的信号非常有用。
Analog Oscilloscope Cathode-ray Tube 模拟示波器阴极射线管
与使用平板显示器的数字示波器相比,模拟示波器使用阴极射线管来显示信息。因为它们可以来回振动,所以这些屏幕为您提供了一条显示信号历史的连续线,使您更容易看到否则可能难以发现的摆动或高频。
Analog-to-digital Converter (ADC) 模数转换器 (ADC)
将模拟信号转换为数字信号称为“数字化”,此模式可让您选择示波器执行此操作的速率。数字化太慢会导致结果抖动,但数字化太快会使您更难准确地看到低频率。
Aperture Delay (APD) 孔径延迟 (APD)
APD 也称为“孔径抖动”。它是内部时钟的上升沿尝试打开比较器孔径与该孔径实际打开之间的时间误差。 APD 可能由晶体管延迟的变化、电压参考设置的变化或电源波动引起。
Arbitrary Waveform Mode 任意波形模式
指定您的示波器当前是使用“任意波形模式”还是“正常模式”。在任意波形模式下,您可以生成任何类型的测试信号,这些在调试电路时非常有用,因为它使您能够查看诸如高频噪声信号之类的东西。
Asynchronous Signals 异步信号
为了防止电路的任何部分影响其他电路,工程师经常使用异步信号,这意味着您的示波器接收到的样本在不同的时间会有所不同。这可以帮助您了解电路中正在发生的情况,而不会受到任何外部影响。
Attenuated Probes 衰减探头
衰减探头在通过示波器输入端发送电压值之前使用电阻器降低电压值。当您需要使用非常高的电压时,它们很有用,因为它们可以让您看到信号,而不会让外部干扰影响您的测量。
Automotive Oscilloscopes
Automotive Oscilloscopes are diagnostic tools specifically tailored for automotive applications that captures, displays, and analyzes electrical signals within vehicle systems. Essential for modern automotive diagnostics, it addresses the increasing complexities of vehicles, including electric and advanced driver-assistance systems.
B
Band-Stop Filter
A band-stop filter is like a radio tuner that blocks specific unwanted stations while letting others play clearly. It's used in electronics to keep certain sounds or signals out.
Band Pass Filter
A band pass filter permits only a specific range of frequencies to pass through it, playing a critical role in electronics by filtering out unwanted frequencies from a signal.
Biphasic Signal
A biphasic signal alternates between positive and negative polarity, offering balanced energy transfer and improved system safety and efficiency in medical and electronic applications.
Bits (B) 位 (B)
是模数转换精度的一种度量。具有八位分辨率的信号在被数字化时将具有 28 或 256 个可能的幅度值之一。具有 10 位分辨率的信号在数字化时将具有 210 或 1024 个可能的幅度值。
Bit Error Rate (BER) or Bit Error Frequency (BEF) or Bit-Error Ratio (BERR) 误码率 (BER) 或误码频率 (BEF) 或误码比率 (BERR)
误码率告诉您每给定时间(通常为一秒)数字数据流中的错误数。换句话说,误码率是在给定时间段内被破坏或误解的比特的百分比。
C
Circuit Loading 电路负载
不同的探头可以以不同的方式加载电路,这就是为什么了解您正在使用的探头的规格很重要的原因。高输入阻抗探头不会对电路产生太大影响,而低输入阻抗探头可能会干扰测量或使测量失真。
Circular Economy
A circular economy minimizes waste and resource use by focusing on reducing, reusing, and recycling materials, promoting sustainable growth and environmental preservation.
Common Trigger Modes 常见触发模式
示波器的常见触发模式包括正常、自动和单次。当信号低于或高于设定点时,“正常”触发,具体取决于您使用的是交流跟踪还是直流跟踪。 “自动”让示波器自动计算出电压,然后在达到该水平后开始测量。 “Single”允许您精确选择示波器触发和开始测量的时间和地点。
Common Waveform Shape Terms 常用波形形状术语
许多术语描述了波形的形状。这些包括正弦波、方波、锯齿波、三角波以及抛物线波和指数波。了解这些很重要,因为它将帮助您更彻底地了解您的测量结果。
Complementary Metal Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体
CMOS 是一种低功耗数字芯片,可以在非常高的速度下运行而不会过热或损坏。与其他类型的芯片相比,它们的功耗要低得多,非常适合手机等低功耗应用。
Control Channels 控制通道
控制通道用于与计算机的数据传输,以将信息从一个仪器传输到另一个仪器。例如,当您将文件从计算机发送到打印机时,打印命令被视为控制通道,因为它告诉打印机需要执行哪些操作。
D
DC Electronic Load Module
A DC electronic load module simulates various load conditions on a power supply by drawing controlled amounts of current, used for testing and evaluating power devices.
DC Power Supply
A DC power supply is a device that provides a constant direct current (DC) output voltage. It is used to power a wide range of electronic devices, from simple household appliances to complex industrial machinery.
Difference Mode Waveform 差模波形
差模波形显示两个电压之间的差异,而不是仅显示一个电压本身。例如,如果您同时使用共模和差分测量来测量 AC 信号,您会在波形显示上看到它们之间的差异。
Differential AC Voltage Measurement 差分交流电压测量
当您在示波器上测量 AC 信号的电压时,差分 AC 电压测量会将您的测试引线连接到具有不同电压的电路的两个不同部分。这意味着您将测量电压的正负差,这可以让您更准确地了解正在发生的情况。
Differential Mode Waveform 差模波形
差模波形显示电路的两个部分之间的电压差,但它不显示每个点的各个电压。它显示了仪器中的不同引脚之间的行为方式。例如,您通常会在此模式下看到输入电压和输出电压之间的差异。
Digital MultiMeter 数字万用表
数字万用表是一种电子测量仪器,具有多种不同的测量模式,可为用户提供有关电路工作原理的精确信息。它们通常测量诸如电流、电压、电阻、电容和频率之类的东西。
Digital Signal Processing
Digital Signal Processing (DSP) is the science of modifying and analyzing electronic signals, such as the voice in a phone call or the music in a speaker. It allows devices to filter noises, enhance sounds, and perform tasks that make our electronic experiences richer and clearer.
Digital Oscilloscope 数字示波器
数字示波器是一种测量仪器,它以数字方式而不是模拟方式在屏幕上显示数据。它们很受欢迎,因为它们可以同时测量比模拟同类产品更多的信号,并且它们往往具有更好的整体信噪比。
Digital Phosphor Oscilloscope (DPO) 数字荧光示波器 (DPO)
数字荧光示波器是传统模拟示波器的继承者。它不是模拟显示器,而是使用高分辨率的数字屏幕,可以一次显示许多不同的信号。
Digital Sampling Oscilloscope 数字采样示波器
数字采样示波器通过将模拟信号转换为发送到屏幕的数字值来测量模拟信号。由于它以极高的速率进行采样,因此通常可以非常准确地显示您正在测量的任何内容。
Direct Digital Synthesizer (DDS) 直接数字合成器 (DDS)
许多现代示波器都内置有数字信号发生器,称为直接数字合成器。这与外部信号发生器的工作方式类似,因为它可以生成波形,但它为您省去了需要其他东西的麻烦。
Digital Storage Oscilloscope (DSO) 数字存储示波器 (DSO)
数字存储示波器是一种先进的数字示波器,允许您手动触发测量,然后保存数据以供将来使用。它们对长期分析很有帮助,但没有同类型的模拟仪器那么灵活。
Directivity
Directivity measures how well an antenna or device focuses energy in a specific direction, improving signal strength and reducing interference compared to omnidirectional radiation.
Double Pulse Test
A double pulse test evaluates the switching behavior of power semiconductors, measuring key parameters like energy losses and voltage spikes to optimize circuit performance and ensure reliability.
E
Electronic Loads
Electronic loads are test instruments designed to simulate real-world load conditions, enabling the accurate assessment of power devices such as power supplies and batteries. They sink and absorb power, allowing engineers to measure the voltage, current, and power characteristics of devices under various load scenarios.
Extended Acquisition Mode (EAM) 扩展采集模式 (EAM)
示波器的扩展采集模式允许它连续采集数据样本并从所有这些样本中创建单个波形。这有助于减少噪声干扰并创建比正常实时模式更准确的信号图像。
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Electromagnetic Compatibility (EMC) is the ability of electronic devices to function properly in their electromagnetic environment without causing or being affected by electromagnetic interference (EMI).
Electronic Beam Deflection 电子束偏转
电子束偏转是示波器偏转电子束的方式,因此它们可用于测量电压。他们通过使用产生磁场的电磁线圈来做到这一点,然后根据进入它们的电量以不同的方式拉动电子流。
EMI Testing
EMI Testing is the process of evaluating a device's electromagnetic emissions and immunity to ensure compliance with standards, minimize interference, and maintain reliable operation in its intended environment.
F
Fast Fourier Transform (FFT)
The Fast Fourier Transform (FFT) is an algorithm that converts time-domain signals into their frequency components, enabling efficient analysis of signal frequencies for diagnostics and optimization.
Fourier Transforms
Fourier Transform is a mathematical method that converts a time-domain signal into its frequency components, enabling signal analysis, noise filtering, and system diagnostics in electronics, communications, and RF testing.
G
H
I
Inductance
Inductance is the property of a conductor or coil that resists changes in current flow by generating a magnetic field and essential in energy storage and signal filtering.
J
L
Logic Gates
Logic gates are electronic switches in digital electronics that produce outputs based on their design. They include types like AND, OR, and NOT, with functionalities depicted using truth tables.
M
Magnetic Field
A magnetic field is a vector field that exerts a force on moving electric charges and magnetic materials, generated by electric currents or intrinsic magnetic moments of particles.
Manual Mode 手动模式
这指定您的示波器当前是处于手动模式还是自动模式。这决定了示波器遇到未知信号时的行为方式。在手动模式下,示波器将需要您输入触发位置,以便测量它可以从该信号中得到什么。如果您正在使用此示波器,那么最好将其保留为自动模式,除非您确定您的信号有一个非常具体的临界点,您需要稍后再次测量。
Magnetometer
A magnetometer is an instrument used to detect and measure magnetic fields. In applications such as circuit design, sensor development, and electromagnetic interference, it quantifies the strength and direction of magnetism.
Mini Oscilloscope
A mini oscilloscope is a portable, affordable, and user-friendly tool for visualizing and analyzing electronic signals. It acquires, conditions, digitizes, and represents signals in a systematic manner.
N
Network Analysis
Network Analysis ia a systematic approach to understanding and optimizing the structure, behavior, and performance of interconnected systems or networks. It employs various tools and techniques to identify patterns, uncover anomalies, and enhance network efficiency.
Network Analyzer
A network analyzer measures and analyzes the electrical characteristics of RF and microwave networks, essential for designing, testing, and optimizing electronic systems.
O
Ohm’s Law
Ohm’s Law describes the relationship between voltage, current, and resistance in an electrical circuit, stating that current flow is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance.
P
R
Radio Frequency (RF)
RF (Radio Frequency) covers electromagnetic waves from 20 kHz to 300 GHz, used in wireless communication and broadcasting. Essential RF components include transmitters and receivers, with oscilloscopes vital for testing.
Reference Signal 参考信号
参考信号是可以提供时间标准的任何波形。大多数示波器都包含一个内部振荡器,用作系统时钟并提供此时序参考。如果您的示波器可用,您还可以使用来自其他仪器的信号作为测量的参考。
Resistance Measurement
Resistance, measured in ohms (Ω), quantifies how much a material opposes electrical current flow.
Resolution Bandwidth
RBW determines the smallest frequency separation that a spectrum analyzer can distinguish, impacting measurement resolution, speed, and noise visibility during signal analysis.
Resonant Frequency
Resonant frequency is the frequency at which a system oscillates with maximum amplitude, optimizing circuit performance by minimizing or maximizing impedance depending on the circuit type.
Reverse Isolation
Reverse isolation evaluates the isolation between a device's output and input in electronics, crucial for accurate measurements and protecting sensitive components. This concept, vital for oscilloscopes and electronic circuits, influences the precision of signal readings and the integrity of device operations.
RLC Circuit
RLC circuits are composed of resistors, inductors, and capacitors. They can be used for tuning, filtering, and other applications.
S
Sampling Rate 采样率
采样率是仪器对模拟信号进行采样或数字化的频率。例如,如果您的示波器可以每百万分之一秒以 100 MHz 的频率进行采样,那么它将进行这些测量并存储它们以供以后查看。以这种方式创建示波器扫描。
Serial Peripheral Interface (SPI)
SPI is a high-speed, full-duplex communication protocol used for short-distance data transfer between a master device and multiple slave devices in embedded systems.
Short Circuit
A short circuit occurs when an unintended low-resistance path allows excessive current to flow, causing potential damage, overheating, and fire hazards in electrical systems.
Spectrum Analysis
Spectrum analysis is the process of decomposing a complex signal into its individual frequencies. It is used in electrical engineering to understand complex signals, identify signal interference, and assess quality.
Spectrum Analyzer
A spectrum analyzer measures the amplitude of signals across a range of frequencies, allowing detailed analysis of signal behavior in the frequency domain, essential for RF and wireless applications.
System Pulsemeter
A System Pulsemeter measures and analyzes pulse characteristics like width, frequency, and timing, providing essential data for assessing the performance and integrity of electronic circuits and systems.
T
V
Vertical Scale 垂直刻度
这指定垂直轴在示波器显示屏上滚动的速度。它可以显示为“每格伏特”或满量程的百分比。当然,这会有所不同,具体取决于您使用的示波器,但无论您使用哪种示波器,了解这意味着什么都会有所帮助。
Voltage Drop
Voltage drop is the decrease in electrical potential in a circuit due to resistance, inductance, and capacitance in conductors. This reduction occurs when current flows through components, causing energy loss as heat.