O-RU의 에너지 효율을 측정하는 방법

Open RAN 플레이어 및 캡처 어플라이언스
+ Open RAN Studio 플레이어 및 캡처 어플라이언스

O-DU 에뮬레이터 및 DC 전원 공급 장치를 사용한 O-RU 에너지 효율 측정

RAN 에너지 소비 및 효율성 개선은 성능을 극대화하면서 전력 사용량을 최소화해야 합니다. 유럽 전기통신 표준 협회(ETSI)는 gNB, 무선 및 네트워크 기능을 포함한 무선 액세스 네트워크 장비의 에너지 측정을 위한 사양을 정의했습니다. 무선 장치(RU) 테스트의 경우, ETSI ES 202 706 사양에는 저부하, 중부하, 고부하 및 최대 부하와 같은 다양한 부하 조건에서 전력 소비를 측정하는 것이 포함됩니다. 다양한 부하에서 O-RU를 측정하면 테스트 엔지니어가 총 에너지 소비량을 계산할 수 있습니다.

O-RU의 에너지 효율을 측정하려면 테스트 엔지니어는 O-RAN 분산 장치(O-DU) 에뮬레이터, DC 전원 공급 장치 및 RF 전력 센서가 필요합니다. O-DU 에뮬레이터는 ETSI ES 202 706-1 표준에 정의된 다양한 정적 트래픽 레벨을 생성합니다. DC 전원 공급 장치는 O-RU에 전력을 공급하고 시간 경과에 따른 누적 전력 소비량을 측정합니다. RF 전력 센서는 안테나 커넥터 포트에서 출력 전력을 측정합니다. 출력 RF 전력과 입력 DC 전력의 비율은 에너지 효율 측정값을 나타냅니다.

O-RU 에너지 효율 테스트 솔루션

O-RU 에너지 효율 분석에는 O-DU 에뮬레이터, 전력 센서, DC 전원 공급 장치 및 분석기가 필요합니다. O-RU용 키사이트 E-plane 테스트 스위트는 자동화된 벤치마킹 및 보고를 위한 장비 제어용 통합 소프트웨어 프레임워크를 제공합니다. 키사이트의 O-DU 에뮬레이터는 O-RU가 지원하는 단일 또는 다중 대역에서 전송될 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 사양을 준수하는 5G NR(New Radio) 또는 LTE 파형을 생성합니다. 이 에뮬레이터는 10Gbps/25Gbps(프론트홀) 이더넷 인터페이스를 통해 O-RAN 트래픽을 생성할 수 있습니다. 고급 전력 시스템은 O-RU에 전력을 공급하고 DC 전력 소비량을 측정하며, RF 전력 센서는 O-RU의 전송 전력을 측정합니다.

당사의 O-RU 에너지 효율 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?