무엇을 찾고 있습니까?
측정 불확실도 계산
측정 불확실도 계산을 위한 리소스
범용 측정 기기를 어떻게 지정할 것인지 또는 이러한 사양을 어떻게 정하는지에 대한 공식적인 표준이 없다는 점이 놀라울 수도 있습니다. 또한, "제조업체 사양에 대한 교정"이 요청될 때 일반적으로 모든 교정 실험실이 교정 기능을 검증하기 위해 공통적인 방식을 사용한다고 가정합니다. ISO/IEC17025 승인된 교정을 제외하고는 이러한 가정은 사실이 아닙니다.
"측정 적절성은 때때로 비교적 단순한 TAR(테스트 정확도 비율) 접근방식으로 판단되며, 전체 불확실도에 대한 모든 기여요소가 아닌 테스트 장비에 대한 주요 정확도 사양만 고려합니다.
"Guide" 또는 GUM이라고도 알려져 있으며, 테스트 정확도(좀 더 정확하게는 잠재적 테스트 부정확도)를 정량화하기 위한 방법론을 권고하는 100 페이지 이상의 문서로 1993년 발행되었습니다. 주제를 종합적으로 다루고 있지만, 모두가 이 가이드에 찬성하는 것은 아닙니다. 통계학자들은 심각한 오류가 있다고 합니다. 실제 업무를 수행하는 엔지니어들은 지침이 너무 복잡하고, 장황하다고 합니다. 그러나 이 가이드는 수십 년 간의 토론 끝에 정식으로 국제적인 합의를 거둔 첫 방법론입니다.
GUM “Guide to Expression of Uncertainty in Measurement.” – ISO/IEC 가이드 98-3:2008
http://www.iso.org를 방문하여 본 문서를 구매하실 수 있습니다.
GUM "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" 무료 버전 – OIML G 1-100:2008
GUM 무료 버전을 IOLM(International Organization of Legal Metrology)에서 제공하고 있습니다. http://www.oiml.org를 방문하여 “Evaluation of measurement data ‑ Guide to the expression of uncertainty in measurement”를 검색하시면 다운로드하실 수 있습니다.
측정 불확실도에 관한 무료 실용 가이드
GUM 배포 전후로 과학자보다는 기술자 수준에 가까운 장비 사용자에게 실용적인 조언을 제공하는 다양한 국가별 가이드가 제작되었습니다.
다른 도움이 필요하십니까?