무엇을 찾고 있습니까?
산업용 IoT(IIoT) 솔루션
다양한 IoT 기술과 해당 기술들을 연결하는 네트워크의 정확한 검증
산업용 사물인터넷(IIoT)이 각종 업계의 업무 방식에 변화를 일으키고 있습니다. 다양한 기계, 사람, 제조품 들로 복잡하게 구성되어 있던 공장들이 이제 자동화 및 지능형 체계로 탈바꿈하고 있습니다. 작업자들은 로봇으로 대체되고 있습니다.
산업용 사물인터넷 솔루션 영역
제품 엔지니어
IIoT 디바이스들은 더 많은 작업을 처리해야 하고, 경우에 따라 10년 이상의 더 긴 수명을 갖춰야 합니다. 어떠한 환경에서 작동하든 제품들이 완벽하게 동작되어야 합니다. 이러한 요건을 충족하면서 신뢰성과 보안을 지원하도록 IIoT 제품을 설계할 방법을 찾는 것이 과제입니다. 귀사에서 설계하는 IoT 제품이 무엇이든 키사이트가 완벽한 최적화솔루션을 통해 IIoT 부문에서 성공 할 수 있도록 도와드리겠습니다. 키사이트의 솔루션을 통해 IIoT 제품을 더 빠르고 정확하게, 그리고 비용 효율적으로 설계 및 테스트할 수 있습니다.
네트워크 엔지니어
자동화 방식의 제조 및 메커트로닉 엔지니어링으로 제조 공정의 효율과 신뢰성은 개선되지만 몇 가지 문제가 있습니다. 네트워크 연결이 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있다고 확신하는 이유는 무엇입니까? 확장되는 네트워크가 연결에 영향을 주거나 중단을 유발하는 일 없이 예측하지 못한 트래픽 폭증을 효과적으로 관리하고 있다고 어떻게 확신할 수 있습니까? 네트워크의 안정성과 신뢰성은 보장되어야 합니다.
키사이트의 가시성 및 네트워크 성능 솔루션을 통해 네트워크의 신뢰성, 보안 및 운영 효율을 검증하는 데 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다. 키사이트 테스트 솔루션으로 IoT의 시간민감성 네트워킹(TSN) 구현을 정확하게 검증할 수 있습니다. 휴대용 현장 측정 솔루션으로 현장에서 바로 네트워크를 테스트하여 적용 범위와 서비스 품질을 보장함으로써 설치 및 제품 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
제조 엔지니어/시스템 설계자
IIoT는 수집 및 분석에 필요한 대량의 데이터를 제공하여 제조 시설이 더 의미 있는 비지니스 결정을 보다 빠르게 내릴 수 있도록 지원합니다. 여기서 관건은 제조 공정 및 효율 개선에 필요한 업무 결정을 내리기 위해 연결된 기기들이 유용한 데이터를 지속적으로 수집하도록 보장하는 방법입니다.
키사이트의 솔루션은 제품 개발 수명주기를 단축하기 위해 개발되었습니다. 강력한 분석 도구들이 지능형 센서들로부터 수집된 빅데이터를 분석하여 더 정확한 판단을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이러한 솔루션을 채택하여 오늘날 생산 공장의 운영을 최적화하십시오.
4차 산업혁명의 비전 실현
IoT 제품 제조업체들은 혁신을 통해 최고의 제품을 만들고, 그러한 제품을 신속하고, 정확하고, 비용 효과적으로 시장에 출시하기 위해 끊임없이 경쟁하고 있습니다. 고객이 설계에만 집중할 수 있도록 Pathwave Analytics 소프트웨어를 포함한 키사이트 IoT 솔루션과 기술 전문가들이 전체 제품의 수명 주기 전반에서 산업용 IoT 비전을 달성할 수 있도록 도와드립니다.
선도 기업들의 사례
이러한 기업들이 키사이트 솔루션을 이용해 어떻게 과제를 극복하였는지 알아보십시오. 키사이트가 제품 개발 시간 단축과 설계 결함 탐색 및 수정 등의 다양한 작업을 도와드립니다. 키사이트의 솔루션이 IIoT의 복잡성을 극복할 수 있도록 도와드리겠습니다.
관련 솔루션
참고 자료
산업용 IoT 솔루션 테스트와 관련한 도움이 필요하십니까?