무엇을 찾고 있습니까?
IoT 무선 테스트 솔루션
IoT에 대한 확신을 쌓으십시오
고객은 가치가 높은 IoT 디바이스나 미션 크리티컬 IoT 디바이스에 대한 확신이 필요합니다. 안도감을 높이려면 테스트 시간과 테스트 적용 범위 간 올바른 균형이 필요합니다.
WLAN 및 Bluetooth® Low Energy(BLE) 디바이스의 경우, 키사이트 IOT8700 시리즈가 하드웨어, 소프트웨어, RF 차폐 엔클로저 등을 갖춘 완벽한 무선 테스트 솔루션입니다. 생산 공정에서 키사이트 솔루션을 사용하면 최종 펌웨어가 실행되는 디바이스의 OTA(Over-The-Air) 시그널링 테스트를 간소화할 수 있습니다. 투자 효과를 극대화할 수 있도록, 이 비용 효과적인 솔루션은 필수 측정 기능, 시그널링 테스트를 비롯하여 딥 라디오 컨트롤, UUID 읽기/쓰기 등의 향상된 기능을 포함하고 있습니다. 또한 테스트 개발 프로세스를 간소화하고 가속화하려는 경우 키사이트 PathWave-기반 자동화 소프트웨어를 솔루션의 토대로 사용하는 것을 고려해 보십시오.
IOT8700 시리즈는 IoT 디바이스의 제조 테스트용으로 특수 개발된 제품입니다. 시간 절감 효과가 큰 이러한 솔루션은 테스트 개발 팀이 새로운 제품 출시 일정을 맞추는 데 도움이 되며 크기와 속도, 기능성이 효과적으로 조합되어 있어 테스트 개발 관리자가 전체적인 테스트 비용을 절감하는 데도 도움이 됩니다.
R&D 검증 엔지니어의 경우, IOT8700 시리즈를 사용하면 손쉽게 디바이스 성능에 대한 통찰력을 얻고 중요한 테스트 파라미터와 마진을 설정할 수 있습니다. 또한 BLE 및 WLAN에 대한 시그널링 테스트까지 지원하는 IOT8700 시리즈는 사내 또는 독립 컴플라이언스 테스트 실험실을 위한 뛰어난 컴패니언 디바이스입니다.
IoT 무선 테스트 솔루션
키사이트 IOT8720A를 사용하여 WLAN 스루풋 측정을 수행하는 방법.
This is a modal window.
적합한 솔루션을 찾아보십시오.
특집 리소스: IoT8720A
다른 도움이 필요하십니까?