무엇을 찾고 있습니까?
Vision ONE - SYS-V116PX8PGAC
뛰어난 성능과 손실 없는 가시성을 제공하는 올인원 도구
주요 특징
- 포인트 앤 클릭 방식의 사용하기 쉬운 웹 인터페이스
- 내장된 NetStack, PacketStack, AppStack, SecureStack, MobileStack 기능
- 복원력이 뛰어난 액티브-액티브 인라인 및 대역 외 기능
- 최대 64개 10G 포트/최대 4개 40G 포트
- 인라인 및 대역 외 구성을 동시 모니터링 기능
- 키사이트 Ixia 패브릭 컨트롤러(IFC) 지원
- 1 RU
새로운 기능: Vision One의 Voice Over IP 모니터링
데이터, 속도, 품질 및 음성 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 모니터링 프로브에 대한 수요도 급증합니다. Vision ONE 시스템에서 MobileStack의 일부인 키사이트의 VoIP(Voice Over IP) 모니터링을 통해 네트워크의 트래픽에 대한 가시성을 복원하고 프로브에 대한 스트레스를 완화할 수 있습니다. VoIP는 발신자와 수신자 전화번호를 모두 모니터링하는 동시에 VIP 고객을 화이트리스트에 추가하고 트래픽 증가에 따라 확장하여 프로브가 관리할 수 있는 용량으로 필요한 데이터를 수신할 수 있도록 합니다.
MobileStack 제품 페이지에서 자세한 내용을 살펴보십시오.
주요 사양
네트워크 보안 및 문제 해결을 세부적으로 볼 수 있는 단일 플랫폼
FIPS 140–2 검증
키사이트 Vision ONE 및 Vision 7300 패킷 브로커는 FIPS 140-2 검증을 받았으며 DoD UC APL에 등재되었습니다.
문제점 : 눈에 보이지 않는 위협과의 싸움
네트워크 관리자는 보이지 않는 것과는 싸울 수 없습니다. 암호화된 트래픽에 조심스럽게 숨겨져 있는 위협은 보안 제어와 IT 팀의 감시를 쉽게 우회할 수 있습니다. 새로운 어플리케이션 또는 알 수 없는 어플리케이션의 갑작스럽고 빠른 확장으로 인한 어플리케이션 대역폭 폭발은 네트워크의 가용성과 상태를 위협할 때까지 감지되지 않을 수 있습니다. 이러한 문제를 증폭하는 방법은 여러 가지가 있지만, 네트워크의 모든 트래픽과 어플리케이션에 대한 완벽한 가시성을 얻기 위해서는 복잡한 도구를 조합해야 하는 경우가 많습니다. 또한 수많은 보안 및 성능 모니터링 솔루션을 관리하면 네트워크 성능이 저하될 수 있습니다.
솔루션: 네트워크 보안을 강화하고 성능을 최적화하는 가시성 인텔리전스
키사이트 Vision ONE™은 단일 플랫폼에서 물리적 인프라와 가상 인프라 전반의 성능 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 지원하는 토탈 솔루션입니다. 암호화된 트래픽에 숨겨진 위협과 싸우거나 올바른 포렌식 솔루션에 올바른 데이터를 제공하는 경우에 Vision ONE은 성능에 부정적인 영향을 주지 않으면서 네트워크 보호를 강화합니다. 동급 최고의 인라인 보안 및 대역 외 분석 도구의 조합을 통해 계층화된 방어 기능을 구축하거나 엔터프라이즈 네트워크에서 발생하는 상황을 이해하는 데 도움이 되는 강력한 기반을 구축합니다. 어느 쪽이든 Vision ONE은 완벽한 네트워크 보안을 위한 중요한 단계입니다.
통합된 AppStack 기능을 통해 키사이트의 Vision ONE 네트워크 패킷 브로커(NPB)를 사용하면 Level 2-4 트래픽뿐만 아니라 Layer 7 어플리케이션 트래픽도 필터링 및 시각화할 수 있으므로 의심스러운 어플리케이션에 태그를 지정하고 감시할 수 있습니다. 이는 사용자가 승인되지 않은 지역으로부터 들어오거나 나가는 트래픽 또는 패킷, 또는 한밤중에 중요한 데이터에 대해 수행되는 의심스러운 FTP(File Transfer Protocol) 전송과 같은 악성 어플리케이션이나 비정상적인 활동을 빠르게 발견할 수 있다는 보안상의 이점을 제공합니다.
이러한 기능만으로도 지난 3년 동안 기업과 기관이 겪었던 가장 악명 높은 데이터 침해 활동을 단락 시킬 수 있었습니다.
통합된 AppStack 기능은 고객이 API(웹 어플리케이션 프로그램 인터페이스)를 통해 실시간 어플리케이션 수준 트래픽 및 메타 데이터를 보거나 필터링, 암호 해독 및 포렌식, 어플리케이션 모니터로 전송하여 추가 검사를 수행할 수 있다는 성능상의 이점도 제공합니다.
Vision ONE은 네트워크 인프라에서 필요성이 간과되었던 가장 중요한 부분입니다.
가시성 인텔리전스
키사이트의 선도적인 가시성 인텔리전스 기능을 쌓아 트래픽 분석 및 보안 도구 성능을 최적화하십시오. 네트워크 패킷 중계기, 가상 또는 클라우드 플랫폼, 방대한 인텔리전스 기능들을 함께 사용하여 툴에 필요한 트래픽의 수정, 몰딩, 전송 작업을 진행할 수 있습니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 각 기능은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드에서든 최고의 성능을 얻을 수 있도록 특별히 설계된 설계로 실행됩니다. 자세한 내용을 알아보려면 각 스택을 클릭하십시오.
-
보안 위협은 양과 역량이 증가하고 있습니다. 네트워크 및 보안 관리자는 트래픽을 검사하고 위협을 식별하며 인프라 성능을 최적화하는 데 도움이 필요합니다. Cisco의 인기 있는 Nexus 3000 스위치와 통합된 Vision ONE 및 ControlTower를 활용하면 Ixia(현 키사이트 솔루션 사업부) 및 Cisco의 파트너에서 인프라 및 관리에 간접비를 추가하지 않고도 보안 및 성능 격차를 해소할 수 있는 추가 보호 계층을 제공합니다. Cisco의 Nexus 3000과 함께 Vision ONE 및 ControlTower를 구축함으로써 Ixia(키사이트 솔루션 사업부) 파트너는 트래픽 흐름을 관리하고 최적화하여 더 큰 규모의 가시성을 제공할 것입니다.
LAWRENCE M. WALSH, CHIEF ANALYST, THE 2112 GROUP
Vision ONE에 관심이 있으신가요?
Vision ONE의 역량 확대
특집 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?