무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 3GPP FR2 MIMO OTA 릴리즈 전에 개발된 검증된 테스트 세트
- TR38.901 테스트 사양에 따른 FR2 MIMO OTA에 대한 검증된 채널 모델
- 사전 정의된 맞춤형 빔 관리 성능 테스트 사례
- 보다 빠르게 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 최신 로깅, 시각화 및 디버깅 도구
고급 성능 테스트 소프트웨어는 특정 고객 요구사항을 충족할 수 있도록 사전 정의된 테스트 사례와 맞춤형 테스트 스크립트를 제공해 표준 요구사항을 넘어 고급 성능 테스트를 제공합니다.
실시간으로 테스트 사례 진행 상황 추적
키사이트의 Test Manager를 사용하면 테스트 캠페인을 실행하는 동안 실시간으로 테스트 사례 진행 상황을 실행 및 추적할 수 있습니다. 강력한 사용자 인터페이스로 쉽게 작업 실행:
- Campaign Manager를 사용하면 알려진 테스트 목표를 갖는 효과적인 회귀 테스트에 대해 선택된 테스트 사례로 테스트 캠페인을 구축할 수 있습니다.
- Test Case Editor를 사용하면 다양한 사용 사례에 대한 테스트 목표에 부응하도록 선택된 테스트 사례에 맞게 테스트 단계를 수정할 수 있습니다.
Result Manager를 사용하여 정확하게 테스트 결과 분석
키사이트 Result Manager는 다양한 테스트 지점에서 얻은 결과를 비교할 수 있도록 특수 개발된 그래프를 제공하는 강력한 결과 분석 도구입니다.
왼쪽 이미지는 FR2 MIMO OTA 테스트 사례 결과의 예를 보여주고 있습니다.
고급 성능 테스트 소프트웨어 사양
고급 성능 테스트 소프트웨어는 다음 테스트 사양의 테스트 사례를 지원합니다:
- 3GPP TR 38.827 FR2 MIMO OTA
또한 어플리케이션은 표준 테스트를 넘어 다음과 같은 R&D 테스트도 지원합니다.
- FR2 동적 멀티 빔 MIMO OTA 빔 관리
- 페이딩 및 차단 조건에서 모바일 디바이스 빔 관리 검증
- FR2 데이터 스루풋 페이딩 테스트 사례
- FR1+FR2 데이터 스루풋 페이딩 테스트(혼합 모드)
S8708A 고급 성능 테스트 툴셋
이동통신 사업자와 칩셋 및 디바이스 제조업체는 고급 성능 테스트 툴셋을 사용하여 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가하고 최적화할 수 있습니다.
이 솔루션은 3GPP FR2 MIMO OTA 릴리즈 전에 개발된 검증된 테스트 세트를 제공합니다. 또한 R&D 팀이 밀리미터파(mmWave) 주파수에서 3D 공간 페이딩 채널의 빔 관리를 테스트할 수 있도록 지원합니다.
관련 제품 및 솔루션
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?