무엇을 찾고 있습니까?
엔터프라이즈
디지털 혁신 사례 보기
더 나은 디지털 세상 만들기
키사이트의 솔루션을 통해 에이전시 네트워크를 정확하게 설계, 테스트, 운용할 수 있습니다. 보안 및 모니터링 도구가 올바른 데이터를 매번 적시에 받으려면 네트워크 가시성, 네트워크 보안, 네트워크 테스트와 관련해 통합된 접근법이 필요합니다.
엔터프라이즈를 위한 솔루션
예상하지 못한 중단, 과부하, 침해, 성능 문제를 방지하십시오. 키사이트의 고성능 가시성 솔루션을 사용하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.
- SECOPS 팀이 네트워크를 모든 위협 벡터와 공격으로부터 지속적으로 보호
- 고성능 어플리케이션과 사용자 경험 보장
- 무선 구성 성능 검증
금융 솔루션
금융 및 자본 시장 관계자들은 사전 구성 테스트 및 구성 후 가시성 솔루션과 관련해 다음과 같은 특정한 요구사항을 보유합니다.
- 실시간 시장 데이터 피드를 모니터링할 수 있는 특수한 가시성 도구
- 은행에서 필요로 하는 아주 높은 보안 도구 가용성을 지원할 수 있는 어플라이언스(예: 바이패스 스위치)
- 네트워크 대기 시간 측정 및 시뮬레이션
- 소액 거래 은행 네트워크를 위한 실시간 QOS 모니터링
- 대규모 원격 사용자를 위한 VPN 게이트웨이 테스트
키사이트의 금융 및 자본 시장 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오
의료 솔루션
의료 시장에서는 다음을 포함한 이용 사례의 데이터 관련 가시성을 보유해야 합니다.
- HIPAA 및 기타 규제 준수
- IT 및 OT 인프라의 성능 문제 해결
- 보안 및 액세스 제어 이행
- 자산 탐색, 재고 및 리스크 완화
- 랜섬웨어와 다른 공격으로부터 보호
키사이트의 의료용 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
산업용 IoT 솔루션
ICS/SCADA 네트워크를 강화하는 것은 이제 필수 사항이 되었습니다. 다음과 같은 이점을 제공하는 키사이트의 솔루션으로 OT 네트워크를 보호하십시오.
- IT 및 OT 네트워크에 대한 완전한 가시성 제공
- 열악하고 거친 환경에서 사용할 수 있는 탭 및 어그리게이션 디바이스
- 방어 체계의 핵심 인프라 보호 역량 검증
- 효율적인 패킷 처리로 비용 절감
키사이트의 산업용 IoT 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오
올해 주의해야 하는 네트워크 보안 위협
2020년에 사용된 3가지 주요 공격 벡터를 확인하고 사이버 보안 체계 강화에 도움을 받으십시오.키사이트테크놀로지스 2021 보안 보고서는 이러한 공격을 저지하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 2021년의 새로운 위협에 대해서도 다룹니다.
키사이트의 솔루션 -
산업 제어 시스템을 위한 가시성 제공
키사이트의 솔루션 -
100%의 네트워크 가시성을 통해 보안 및 성능 모니터링 솔루션이 결과를 도출해 내는 데 필요한 모든 데이터를 확보할 수 있습니다.
NETWORK VISIBILITY
네트워크 가시성에 사각지대가 있으면 보안 위협과 성능 문제를 찾는 것이 어렵습니다. 키사이트는 다음을 통해 모니터링 솔루션에 필요한 데이터를 제공합니다.
- 경쟁사의 패킷 브로커보다 최대 4배 더 뛰어난 성능
- 패킷 손실 없이 다수의 동시 기능 지원
- 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통한 쉬운 구성
- 네트워크의 변화에 따라 자동으로 조정되는 동적 필터
키사이트 네트워크 가시성에 대해 자세히 알아보십시오.
클라우드 모니터링
클라우드에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 모른다면 보안과 성능 모니터링에 문제가 생길 수 있습니다. 키사이트는 다음을 제공합니다.
- 모든 공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드에 대한 완전한 가시성
- 클라우드 네이티브 설계를 통해 자동으로 무제한 확장 가능
- 데이터 소스에서 필터링하여 중앙 집중 프로세싱의 리스크 제거
- 필터링된 데이터를 온프레미스 또는 클라우드 솔루션에 신속하게 제공
키사이트 클라우드 모니터링에 대해 자세히 알아보십시오.
선제적 모니터링
성능 문제가 발생할 때까지 기다린 다음에 조치를 취하면 비즈니스가 어려워질 수 있습니다. 키사이트의 Hawkeye는 다음을 위해 복잡하고 사실적인 트래픽을 모델링하고 네트워크 응답을 모니터링합니다.
- 사용자 경험 파악 및 최적화
- 지속적인 성능 검사 자동화
- 선제적으로 병목 현상과 액세스 대기 시간 감지
- 서비스 문제를 신속하게 격리하고 중단 문제 해결
키사이트의 선제적 모니터링에 대해 자세히 알아보십시오.
인라인 보안 복원력
보안 인프라가 일시적으로 중단되거나 업그레이드되어야 한다면 제대로 보호받을 수 있을까요? 키사이트의 고성능 가시성 플랫폼을 사용하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.
- 중단을 피해 네트워크 트래픽 자동으로 라우팅
- 가장 빠른 속도로 인라인 트래픽을 보안 도구로 전송
- 인프라 결함 발생 시 보안 모니터링 유지
- 전문 보안 인텔리전스 통합
키사이트 인라인 보안 복원력에 대해 자세히 알아보십시오.
키사이트 엔터프라이즈 솔루션 사례 연구
고객들은 기업을 운영할 때 키사이트 솔루션을 믿고 사용합니다.다음의 사례 연구를 통해 키사이트가 어떤 도움을 드리는지 확인하십시오.
소매 약국
키사이트는 성능 문제의 신속한 파악과 해결을 위해 네트워크의 사각지대를 제거하여 평균 문제 해결 시간을 75% 단축시켰습니다.
은행
키사이트는 보안 아키텍처의 복원력을 높여 악의적인 트래픽이 네트워크로 유입되는 리스크를 최소화시키고 보안 모니터링 솔루션이 더 효율적으로 작동될 수 있도록 지원합니다.
의료
키사이트가 성능 모니터링 솔루션에 사용되는 데이터를 집계, 필터링, 제공하여 네트워크 문제 진단에 걸리는 시간을 줄여 주었습니다.
보험
키사이트가 부하가 많을 때 패킷이 손실되는 기존 패킷 브로커를 보다 강력하고 손실 없는 패킷 프로세싱 엔진으로 교체해 보안 리스크를 줄였습니다.
가시성은 중요합니다
뛰어난 협업 능력
키사이트는 암호화 여부와 관계없이 모든 네트워크 세그먼트, 모든 유형의 클라우드에서 데이터를 제공하며 라인 레이트 속도로 필터링해 효율성을 높입니다. 아래에서 일부 키사이트 파트너를 확인하실 수 있습니다. 전체 목록은 기술 파트너에서 확인하십시오.
사용 중인 네트워크 패킷 브로커가 감당할 수 있습니까?
무엇이 진짜인지 모른다면 어떻게 시장과 내부 및 외부 고객들에게 적절하게 대처할 수 있을까요? 사실을 파악하는 유일한 방법은 기존의 아키텍처를 검증하는 것입니다.
진실이 중요합니다.
자세히 보기
업계를 주도하는 키사이트의 솔루션으로 어떻게 안전하고 지속적으로 서비스를 제공할 수 있는지 알아보십시오.
키사이트의 솔루션이 어떻게 네트워크와 어플리케이션의 성능 최적화, 보안 강화, 클라우드 제어 역량 개선을 지원하는지 보여 드리겠습니다.
채널 파트너를 위한 엔터프라이즈 솔루션
키사이트는 자체 타겟 캠페인을 진행할 수 있도록 지원함으로써 기업 중심 채널 에코시스템과 매우 긴밀하게 협력합니다. 엔터프라이즈 IT를 위한 키사이트 솔루션의 혁신을 사용하고 이를 최신 업계 주제에 맞춰 파트너가 'Campaign-in-a-Box'라고 하는 패키지로 콘텐츠를 쉽게 활용할 수 있도록 했습니다.