레이더 전송 및 수신기 테스트 성능 향상

효과적인 자동차 레이더 시스템 설계를 위해서는 종합적인 시스템 검증이 필요합니다. 키사이트의 자동차 레이더 솔루션은 설계의 효율성, 신뢰성 및 반복성을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 무엇보다 디바이스가 가장 높은 수준의 안전 표준에 따라 가장 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 보장합니다.

FMWC 레이더용 키사이트 자동차 레이더 테스트 솔루션

FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave) 레이더 설계

FMCW 레이더는 오늘날 대부분의 자동차 레이더 분야에서 사용되는 핵심 기술입니다. 대부분의 전통적인 펄스 레이더와 달리 FMCW는 레이더 전송 시 높은 피크-평균 전력 비율(PAPR)을 방지할 수 있어 안테나, 전력 앰프와 같은 RF 컴포넌트의 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

이 기술을 기반으로 하는 자동차 레이더 시스템은 가볍고 저렴하고 단순한 소형 RF 콤포넌트 사용에 따른 성능 향상 등 다양한 이점을 제공합니다.

FMCW 자동차 레이더의 작동 원리에 대해 자세히 알고 싶으신가요?

간섭 완화

도로 위에 자동차 레이더가 많이 존재하고 인접 대역에서 5G 백홀과 같은 다른 신호가 함께 실행되는 상황에서 디바이스가 다른 많은 신호 속에서도 예상대로 작동하도록 레이더를 설계해야 하는 중요성이 커지고 있습니다.

키사이트는 넓은 대역폭, 멀티채널, 고성능 출력 간섭 솔루션을 제공하므로 간섭 부하가 가장 큰 상태에서도 디바이스의 견고성을 테스트할 수 있는 간섭 신호를 생성할 수 있습니다.

레이더 신호 생성

키사이트의 E8740A-070 번들은 유연하면서도 강력한 신호 생성 솔루션입니다. 이 솔루션의 핵심은 M8195A 임의 파형 생성기(AWG)로, 여러 채널에서 4 GHz 이상의 대역폭 신호를 생성할 수 있습니다.*

이 솔루션은 고성능 업-컨버터와 결합되어 mmWave 신호를 생성시킬 수 있으며 FMCW, 위상 변조 연속파(PMCW)에서 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 직교진폭변조(QAM) 등과 같은 코딩 신호에 이르는 복잡한 신호를 생성시킬 수 있습니다. 자체 신호를 수학적으로 생성하여 AWG를 통해 재생할 수도 있습니다.

*섀시당 최대 16개 채널

레이더 표적 시뮬레이션

실험실 환경에서 실제 물체를 시뮬레이션하는 것은 모든 자동차 OEM과 공급업체에게 모두 쉽지 않은 일입니다. 키사이트 레이더 표적 시뮬레이션 솔루션을 사용하면 다양한 거리 및 속도 조건에서 여러 물체를 시뮬레이션할 수 있습니다. 테스트 중인 레이더 장치는 이러한 시뮬레이션된 물체를 실제 개체로 "인식"하므로 실제 조건에서 레이더 디바이스가 어떻게 작동하는지 실험실에서 탐색 및 분석할 수 있습니다.

리소스

Keysight online learning

참고 자료

다른 도움이 필요하십니까?